Element 对象

Element 对象用于表示画面中的任何对象。它会公开图形实现而非对象实现的全部对象属性和方法。这类似于 ActiveX 控件中的 Extender 对象或 Visual Basic 窗体中的 Control 对象。
Element 对象为不可创建对象。无法使用关键字
新建
创建该对象的实例。
Element 对象的属性和方法合并到特定对象的属性、方法和事件。使用对象名称从 VBA 中直接访问对象时,用户将会看到此扩展对象。
备注
  • 图形元素可以是 FactoryTalk View(固有)图形对象(如矩形、椭圆形或是数字显示或输入字段)、ActiveX 控件或组。
  • 可通过 Display 或 Group 对象的 Elements 集合访问 Element 对象。
  • 可使用 Elements 集合中的 Item 方法引用 Element 对象。
属性
Methods
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal