Elements 集合

包含图形元素集合。此集合返回的对象不是严格的 Element 类型。它们是
extended
对象,具有 Element 对象所具有的全部属性和方法以及 Line、Button 或 NumericInput 等特定对象的属性、方法和事件。
Element 集合为不可创建对象。可通过 Display 或 Group 对象的 Elements 属性访问。
备注
某些属性和方法为所有图形元素对象所共有。它们可以被 Element 对象公开。其余属于对象的属性和方法依赖于对象的类型。当在对象浏览器中查看图形元素的特定类型(例如 NumericInput 对象)时,将查看到共有属性和方法以及特定对象的属性和方法。
属性
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal