LineWidth 属性

返回或设置线条宽度。读/写。整型。
分配给 LineWidth 的值必须大于 0。要分配大于 1 的 LineWidth,必须将 LineStyle 属性设置为 solid。
语法
object
.
LineWidth
[ =
值
]
其中
object
- 是线条或由线条组成的对象的名称,或对线条或由线条组成的对象进行求值的表达式。
值
- 是用于指定线条宽度的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal