PatternStyle 属性

返回或设置用于填充形状的图案。读/写。常量。
语法
object
.
PatternStyle
[ =
值
]
其中
object
- 是图形元素的名称或对图形元素求值的表达式。
值
– 是一个 gfxPatternStyleConstants 类型的常量,指定图案的样式。
备注
对于 Button 对象,该属性仅应用于正常状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal