Container 属性

返回包含此元素的对象。如果元素属于一组图形元素,则此对象为 Group 对象;或者如果此元素位于对象层次结构的根位置,则为 Display 对象。只读。
语法
element
.
Container
其中
element
– 是图形元素对象的名称或对图形元素对象求值的表达式。
备注
可以通过包含 Display 或 Group(即 container.Elements)对象的元素集合获取对元素对象的同级引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal