LineStyle 属性

返回或设置线条样式(如实线、虚线、点划线)。读/写。常量。
只有宽度为 1 的线条才能设置样式。
语法
object
.
LineStyle
[ =
样式
]
其中
object
- 是线条或由线条组成的对象的名称,或对线条或由线条组成的对象进行求值的表达式。
样式
- 是一个 gfxLineStyleConstants 类型的常量,指定线条的样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal