gfxPatternStyleConstants

PatternStyle 属性可以返回或设置下列常量。
gfxPatternStyleNone
- 无图案
gfxPatternStyleDots -
点图案
gfxPatternStyleChecks
- 检查图案
gfxPatternStyleSmallBoxes
- 小方块图案
gfxPatternStyleMediumBoxes
- 中方块图案
gfxPatternStyleLargeBoxes
- 大方块图案
gfxPatternStyleVLines
- 垂直线图案
gfxPatternStyleWideVLines
- 宽垂直线图案
gfxPatternStyleHLines
- 水平线图案
gfxPatternStyleWideHLines
- 宽水平线图案
gfxPatternStyleRDiagonal
- 右斜线图案
gfxPatternStyleWideRDiagonal
- 宽右斜线图案
gfxPatternStyleLDiagonal
- 左斜线图案
gfxPatternStyleWideLDiagonal
- 宽左斜线图案
gfxPatternStyleHatch
- 交叉影线图案
gfxPatternStyleBricks
- 砖格图案
gfxPatternStyleOvals
- 椭圆图案
gfxPatternStyleDiamonds
- 菱形图案
gfxPatternStyleScales
- 刻度图案
gfxPatternStyleWaves
- 波浪图案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal