Polygon 对象

Polygon 对象表示固有的多边形对象。它为不可创建对象。可通过 Elements 集合访问 Polygon 对象。
Polygon 对象的对象特定属性与 Element 对象的属性合并。使用对象名称从 VBA 中直接访问对象时,用户将会看到此扩展对象。
备注
使用 VBA 代码中的 Polygon 对象与使用 FactoryTalk View 图形编辑器中的“矩形”工具绘制的对象进行交互。
属性
方法
常量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal