描绘简单对象

简单对象是指画面中使用“图形”编辑器的“对象”和“绘图”菜单中的选项绘制的一般图形元素。可将其与标签相关联并附加动画,使其呈现为动画形式。
要绘制简单对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,创建或打开一个画面。
  2. 选择
    对象
    >
    绘图
    ,然后选择要使用的绘图工具的名称。
  3. 拖动工具或单击结束点以创建某一形状。
    小贴士:
    某些对象(例如矩形、椭圆和弧)只能通过拖动绘制。其他对象(例如折线和多边形)可通过单击端点或拖动并释放鼠标来绘制。
  4. 要完成绘图,在图形画面中单击对象之外的位置。对于折线和多边形,单击鼠标右键。使用的方法取决于所使用的工具。
    小贴士:
    绘制折线或多边形时,退出图形画面之前必须完成对象绘制,否则不会保存对象。通过在结束点双击完成对象绘制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal