绘制徒手画对象

可以使用
对象
菜单中的
徒手画
选项绘制形状,此过程与用笔在纸上绘制类似。即使打开了网格,也不会限制徒手画对象。
要绘制徒手画对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象 > 绘图 > 徒手画
    。
  2. 拖动工具来创建所需形状。
  3. 在
    徒手画属性
    对话框中,根据需要更改样式。如果已选择填充图案,系统将尽可能准确地填充对象,即使该对象不是闭合图形。
  4. 此对象完成后,绘制另一个对象。还可以单击以完成使用工具绘图过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal