绘制折线

折线是一系列相连的线段。
draw_polyline_or_polygon.jpg
要绘制折线:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Polyline_Tool。
  2. 拖动 Polyline_Tool 来创建对象的第一个线段。
  3. 要创建下一条线段,将工具指向线段终点,然后单击鼠标左键。对每条线段重复上述操作。
    小贴士:
    要绘制水平或垂直线,在拖动工具时按
    Ctrl
    。
  4. 绘制完对象后,在对象外双击鼠标。
  5. 在
    折线属性
    对话框中,根据需要更改样式。如果选择了填充图案,系统将尽可能准确地填充对象,即使该对象不是闭合图形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal