绘制线

可以使用
对象
菜单中的
线条
选项绘制线条,此过程与用笔在纸上绘制类似。
要绘制直线:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    绘图
    >
    线条
    。
  2. 将工具从起点拖至终点,以创建所需线条。
    小贴士:
    要仅绘制水平或垂直(非斜线)线条,在拖动工具时按
    Ctrl
    。
  3. 在
    线条属性
    对话框中,根据需要更改样式。
  4. 此对象完成后,绘制另一个对象。还可以单击以完成使用工具绘图过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal