绘制面板

该面板工具用于绘制有边框的矩形和正方形。可以将面板对象设置为在运行时闪烁。面板对象不支持动画。
要绘制面板:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    绘制
    >
    面板
    。
  2. 拖动鼠标,在面板的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
    小贴士:
    要绘制正方形面板,请按住
    Ctrl
    并拖动鼠标。
  3. 在
    面板属性
    对话框中,指定所需的面板外观。
  4. 绘制面板后,可以使用工具继续绘制另一对象,或单击画面中的任何位置完成绘制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal