绘制椭圆或圆

Ellipse_Tool 用于绘制椭圆或圆。
要绘制椭圆或圆:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Ellipse_Tool。
  2. 要绘制椭圆,可沿对角线方向拖动 Ellipse_Tool,直至得到所需大小的椭圆。
    要绘制圆,请在按住
    Ctrl
    的同时拖动 Ellipse_Tool。
  3. 沿对角线方向将工具从对象的一侧拖至另一侧。当椭圆达到所需大小时,释放鼠标按键。
  4. 在
    椭圆属性
    对话框中,根据需要更改样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal