常规线条和颜色属性

下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
线条样式
从这些选项中选择线条样式:实线(默认)、破折号、点、点-破折号以及点-破折号-破折号。仅当线条宽度为 1 时,这些样式才可用。
前景色
显示默认或当前的前景色。单击可选择其他颜色。
背景样式
选择纯色或透明。如果背景样式为纯色,且已选择线条样式,则点或破折号之间的背景色将可见。
背景色
显示默认或当前的背景色。单击可选择其他颜色。仅当背景样式为纯色时且线条样式为点、破折号或点/破折号组合时,背景色才可见。
线条宽度
线条宽度的范围是从 1(默认宽度)至 1000 像素。如果宽度不是 1,则即使选择了线条样式,也不会应用该样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal