绘制圆角矩形或方形

Rounded_Rectangle_Tool 用于绘制圆角矩形或方形。绘制完对象后,可根据需要调整角的圆度。
要绘制圆角矩形:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Rounded_Rectangle_Tool。
  2. 要绘制圆角矩形,可沿对角线方向拖动 Rounded_Rectangle_Tool,直至得到所需大小的圆角矩形。
    要绘制圆角方形,请在按住
    Ctrl
    的同时拖动 Rounded_Rectangle_Tool。
  3. 在
    圆角矩形属性
    对话框中,根据需要更改样式。
要调整角的圆度:
  1. 将光标置于对象内显示的小手柄上。
    小贴士:
    还可以右键单击对象,然后选择
    编辑
    显示小手柄。
  2. 拖动绘图工具,直至得到所需形状的矩形。
    Change_a_Aounded_Rectangle_into_a_Right-angle_Rectangle
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal