排列图形对象

绘制或粘贴对象后,您可以使用“排列”菜单或工具栏上的菜单选项移动和排列对象。用户可以:
  • 通过将某些对象移动到其他对象前方或后方来堆叠对象。
  • 垂直或水平对齐各个对象。
  • 对象在垂直或水平方向上保留间隔。
  • 水平或垂直翻转对象。
  • 绕锚点旋转对象。
  • 将几个对象组合到一个组,使其行为类似于单个对象。
  • 将组合对象分解为各个成员对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal