选择图形对象的图案

对于“绘图”菜单中的所有简单对象(文本、图像和线除外),可以选择对象的填充模式。还可以选择填充图案的颜色。
要选择对象的填充图案和颜色:
  1. 右键单击对象,然后单击
    属性
    。
  2. 从
    属性
    对话框的
    常规
    选项卡的列表中选择图案样式。
  3. 单击图案颜色字段打开颜色选择工具栏,然后选择颜色,或单击
    其他
    打开一个可以定义自定义颜色的对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal