绘制弧

弧是椭圆周长的一段。绘制弧时分为两步:首先创建一个椭圆或圆,然后调整椭圆或圆的形状。
draw_arc_or_wedge
要绘制弧形:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Arc_Tool。
  2. 沿对角线方向拖动 Arc_Tool 以绘制一个所需尺寸的椭圆,然后释放鼠标按钮。
    小贴士:
    要根据圆形绘制弧形,在拖动弧形工具时按下
    Ctrl
    。
  3. 在
    弧属性
    对话框中,确保将
    背景样式
    设为
    透明
    。可根据需要更改其他样式。
  4. 单击
    确定
    。将在对象上显示一组手柄,以便用户调整椭圆形状。
    小贴士:
    要显示这些手柄,还可右键单击对象,然后选择
    编辑
    。
  5. 单击手柄,然后拖动“弧”工具剪切部分圆形。
    要以 45 度增量绘制弧,请在绘图时按
    Ctrl
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal