调整对象的大小或形状

选中对象后,该对象的周围会显示手柄。要使用这些手柄调整对象的形状,请将鼠标光标指向一个手柄,按住鼠标左键,然后拖动手柄直至对象变为合适的形状。
所有对象的大小都可以调整。您可以只用鼠标,或同时使用
Shift
键和箭头键(这让您能够以小幅增量调整对象的大小)。
您也可以使用对象的编辑工具调整某些对象的形状。为此,请右键单击对象,然后从其上下文菜单中选择
编辑
。编辑工具会根据所选对象的不同而不同。
小贴士:
要获得完美的圆形和正方形,请在按住
Ctrl
键的同时用鼠标拖动角柄。
要保持宽度和高度之间的宽高比,请在使用鼠标拖动角柄的同时按住
Shift
键。
要以小幅增量调整对象大小:
  1. 选择对象,并将光标指针放到其中一个手柄上,指针将变成双向箭头。
  2. 按住
    Shift
    并按下箭头键,直至对象达到合适大小。
要调整弧或楔形的形状:
  1. 右键单击弧或楔形对象,然后单击
    编辑
    。这将会在弧或楔形的两端显示手柄。
  2. 将光标置于手柄上,当光标变为十字型时,单击并按住鼠标左键抓取手柄。
  3. 朝一个方向或其他方向移动,直至弧或楔形达到合适的形状。
  4. 将光标移离对象,然后单击结束编辑。
    小贴士:
    整体形状大小相同,但弧或楔形的比例发生变化。
要调整多边形或折线的形状:
  1. 右键单击多边形或折线对象,然后单击
    编辑
    。这将会在多边形或折线的角处显示手柄。
  2. 将光标置于手柄上,当光标变为十字型时,单击并按住鼠标左键抓取手柄。拖动手柄以展开角。
  3. 要沿多边形或折线中的任意一条线创建角,需将光标放在要创建角的线上。当其变为方形时,单击并按住鼠标左键以抓住该手柄。拖动手柄以创建角。
  4. 要删除一个线段,请将指针放到角尖处,然后按下
    删除
    。
  5. 将光标移离对象,然后单击结束编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal