绘制多边形、矩形或方形

多边形是一条闭合的折线。
draw_polyline_or_polygon.jpg
要绘制多边形:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Polygon_Tool。
  2. 拖动 Polygon_Tool 来创建对象的第一个线段。
  3. 要创建角,将工具指向生成角的位置,然后单击鼠标左键。重复此操作以创建每个角。
    小贴士:
    要绘制水平或垂直边,在拖动工具时按
    Ctrl
    。
  4. 此对象完成后,在该对象外双击鼠标。
  5. 在
    多边形属性
    对话框中,根据需要更改样式。
Rectangle_Tool 用于绘制矩形或正方形。
要绘制矩形或正方形:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    工具箱中,选择 Rectangle_Tool。
  2. 要绘制矩形,可沿对角线方向拖动 Rectangle_Tool,直至得到所需大小的矩形。
    要绘制正方形,请在按住
    Ctrl
    的同时拖动 Rectangle_Tool。
  3. 在
    多边形属性
    对话框中,根据需要更改样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal