StringDisplay 对象

StringDisplay 对象代表固有的字符串显示对象。它为不可创建对象。可以通过 Elements 集合访问 StringDisplay 对象。
StringDisplay 对象的对象特定属性与 Element 对象的属性合并。使用对象名称从 VBA 中直接访问对象时,用户将会看到此扩展对象。
属性
方法
事件
常量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal