MouseUp 事件

松开鼠标按键时,将发生该事件。
即使在松开鼠标按键之前将鼠标指针从对象上移开,仍将发生该事件。
语法
object
_
MouseUp
(
ByVal
Button
As gfxMouseButtonConstants
,
ByVal
Shift
As Integer
,
ByVal
X
As Long
,
ByVal
Y
As Long
)
其中
object
– 是图形对象的名称或对图形对象求值的表达式。
Button
– 是类型为 gfxMouseButtonConstants 的常量,表示按住时将发生该事件的按钮。
Shift
– 是整数类型的参数,它与事件发生时 Shift、Ctrl 和 Alt 键的状态相对应。
X
、
Y
– 是指示当前鼠标指针位置的数字。如果画面未缩放(即,HorizontalScaleFactor = VerticalScaleFactor = 1),这些值以像素表示。
备注
Shift
参数是一个位域,其最低有效位与 Shift(位 0)、Ctrl(位 1)以及 Alt(位 2)键相对应。这些位分别与值 1、2 和 4 相对应。参数值指示设置的位(即按住哪个键)。例如,如果按住 Ctrl 和 Alt 键, Shift 键的值为 6。可以按住其中一些或所有键,也可以不按住任何键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal