Change 事件(NumericDisplay、NumericInput、Recipe、StringDisplay、StringInput 或 ToggleSwitch)

与对象关联的标签或表达式的值发生更改时发生此事件。此为默认事件。
语法
object
_
Change
其中
object
– 是以下某种类型画面元素的名称:NumericDisplay、NumericInput、Recipe、StringDisplay、StringInput 或 ToggleSwitch。
备注
  • 直接更改对象的值属性、上传、配方还原或持续更新导致的值更改将引起 Change 事件。
  • 对于输入对象(NumericInput、StringInput 或 Recipe),当通过在字段中键入值对其进行更改时将不会触发该事件,直到下载字段或将输入焦点更改为另一对象。
  • 对于 Recipe 对象,可以通过在字段中键入配方名称或从列表进行选择对其直接更改。在还原或保存配方之前,不会触发该事件。
  • 当对象加上线框时,将触发 Change 事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal