Click 事件

单击对象上的任意位置时发生此事件。
Click 事件发生在 MouseUp 事件之后。
语法
object
_
Click
其中
object
– 是图形对象的名称或对图形对象求值的表达式。
备注
  • 双击操作将触发 Click 事件,随后引发 DblClick 事件。
  • 如果在松开鼠标按键之前将鼠标指针从对象上移开,则不会发生 Click 事件。始终发生 MouseUp 事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal