gfxMouseButtonConstants

将 gfxMouseButton 常量与 MouseDown 和 MouseUp 事件配合使用。
gfxMouseButtonPrimary
(1) - 用于选择对象的鼠标按键。如果采用了右手配置,则此为鼠标左键。
gfxMouseButtonMiddle
(4) - 鼠标中键
gfxMouseButtonSecondary
(2) - 用于打开上下文菜单的鼠标按键。如果采用了右手配置,则此为鼠标右键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal