Value 属性(NumericDisplay 和 StringDisplay 对象)

返回显示字段中显示的值。只读。变量。
这是 NumericDisplay 和 StringDisplay 对象的默认属性。
通过线框 NumericDisplay 或 StringDisplay 对象返回“错误”值。当对象加上线框时,将触发 Change 事件。可使用 IsError() VB 函数检查值是否出错。
语法
object
.
Value
其中
object
– 是 NumericDisplay 或 StringDisplay 对象的名称或对 NumericDisplay 或 StringDisplay 对象求值的表达式。
示例
Private Sub NumericDisplay1_Change() If IsError(NumericDisplay1.Value) Then Application.LogDiagnosticsMessage "NumericDisplay1.Value = " & NumericDisplay1.Value End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal