翻转图形对象

使用“排列”菜单上的“垂直翻转”或“水平翻转”选项,可将对象移至新位置,使其成为该对象原始位置的镜像映像。可以翻转组对象和简单对象。
垂直翻转可以使对象上下颠倒。水平翻转可以使对象左右切换。
Flipping_Objects_Vertically
Flipping_Objects_Horizontally
要翻转对象:
  1. 在图形画面中,单击对象以选择要重新定位的对象。
  2. 单击
    排列
    >
    垂直翻转
    或
    水平翻转
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal