锁定对象或组

转换为壁纸
选项用于锁定对象或组。
锁定对象或组的位置时,这些对象或组会为画面中的其他对象生成不变的背景。解锁壁纸前无法对其进行选择或编辑。在运行时将忽略与已成为墙纸的对象相关联的动画。将不会激活与壁纸对象关联的标签。
将对象转换为墙纸有助于加速动画图形画面,因为无需在每次有一个重叠对象改变时重新绘制墙纸。
小贴士:
全局对象画面中的对象无法转换为墙纸。
如果图形画面包含的位图无需进行选择或添加动画,为减少打开画面所需的时间,可将位图转换为墙纸。
要将对象转换为墙纸:
  1. 在“图形”编辑器的画面中,选择对象。
  2. 从菜单中选择
    编辑
    >
    墙纸
    >
    转换为墙纸
    。
  3. 要解锁墙纸对象,可右键单击画面的任意空白区域,然后选择
    解锁所有墙纸
    。或者,选择
    编辑
    >
    墙纸
    >
    解锁所有墙纸
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal