组合图形对象

使用“排列”菜单中的“组”选项,将选定图形对象组合为一个组。此操作能让您将组视为单个图形对象。例如,如果希望多个对象拥有同一颜色,则可对这些对象进行分组并同时更改所有对象的颜色。
组合对象与单个对象的操作方式类似。例如,可以剪切、复制和粘贴组,更改其前景或背景色,或将组置前或置后。
在删除某个组的同时,会删除组中的所有单个对象。
一般情况下,除了可见性、填充和颜色外,为对象组设置的动画要优先于为组内个别对象设置的动画。
  • 对于可视性动画,
    不可见
    行为优先。
  • 对于填充动画,将组动画添加到对象动画。
  • 对于颜色动画,将颜色动画应用于对象组和组中的各个对象会导致出现异常行为。要为对象组设置彩色动画,可将彩色动画应用于组,也可以应用于组中的各个对象。
同时,也可以添加一些定位动画。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
Grouping_Objects
要对图形对象进行分组:
  1. 选择要分组的对象。
  2. 单击
    排列
    >
    组
    。
    小贴士:
    您可以双击某组进行编辑,也可在该组中选择要编辑的单个对象。您无需取消分组即可编辑组中的对象。
    每个对象周围的手柄都会替换为组周围的单组手柄。您可以使用这些手柄来调整组的大小,如同对单个对象调整大小一样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal