与网格对齐

网格可以是活动的,也可以是不活动的。当网格处于活动状态时,除了徒手画和输入对象之外,绘制的其他所有对象都将吸附到最近的网格点上。
取消激活网格以在网格线之间绘制或放置元素。激活网格以自动对齐所绘制或放置的下一个对象。网格处于活动状态时,现有的对象不会对齐,除非移动这些对象。
要与网格对齐,在图形画面中,执行以下操作之一:
  • 在菜单上,选择
    查看
    >
    对齐
    。
  • 在图形编辑器中,选择
    查看
    >
    网格设置
    ,然后选中
    与网格对齐
    复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal