旋转图形对象

旋转工具用于围绕锚点旋转对象或对象组。将旋转工具与“对象智能路径”结合使用以定义对象的旋转路径。
Rotating_Objects
要旋转图形对象:
  1. 在
    图形
    编辑器中,单击
    对象
    >
    旋转
    。旋转工具图标将随即附加到光标箭头。
  2. 单击要旋转的对象。会在对象的中间显示一个小的十字圆圈。它将充当旋转对象的锚点。
  3. 要移动旋转锚点,可将光标箭头放在锚点上。光标将变为十字光标,可以将其拖动到新的锚点位置。该位置可以位于对象内部或外部。
  4. 将指针放在对象的边缘上,然后沿要旋转对象的方向拖动鼠标。
  5. 当对象处于适当的位置时,释放鼠标按键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal