编辑对象组

可以查看并编辑组中所有对象的全部属性,也可以编辑组内的各个对象。
要修改组内的对象:
  1. 双击组。绳索状的边框表示该组处于编辑模式。
    Modifying_Grouped_Objects
  2. 在框内单击鼠标可选择单个对象或组中的其他组。另外,也可以向组中添加新的对象。
    要查看选中了哪些对象,可在“对象浏览器”或 FactoryTalk View Studio 状态栏中查看。
要编辑组中的所有对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,单击组。
  2. 在
    属性面板
    中,选择
    全部属性
    >
    包括组属性
    ,然后根据需要编辑属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal