移动图形对象

通过选择全部对象并拖动其中一个选定的对象,即可一次移动多个对象。移动选定对象时,对象以轮廓形式显示。还能以小幅增量移动对象。
小贴士:
您也可以在图形内使用“剪切”和“粘贴”来移动对象。
要使用鼠标拖动对象:
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 将指针置于对象上,而非其边缘或手柄上。
  3. 按住鼠标按键,将对象拖至新位置。
要以小幅增量移动对象:
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 将指针置于对象上,而非其边缘或手柄上。
  3. 按箭头键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal