取消图形对象组合

由于组已不存在,因此取消已分组的对象组会删除附加到该组的任何动画。附加到单个对象的动画将保持活动状态。
ungrouping_objects2.jpg
要取消图形对象组合:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,在图形画面上选择要取消分组的组。
  2. 在菜单中,单击
    排列
    >
    取消分组
    。各个对象周围的柄将会替换组周围的柄。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal