将图形对象置于顶层

在图形画面中,图形对象可以相互堆叠。使用“排列”菜单中的“置于顶层”选项,可将所选对象移至堆叠对象的顶层。
Stacking-Objects2
要将图形对象置于顶层:
  1. 在图形画面中,单击对象以将其选中。
  2. 单击
    排列
    >
    置于顶层
    。
要选择后方的对象:
  • 单击一次顶层对象,暂停,然后再单击一次。不要双击鼠标,也不要移动鼠标。
可使用选择边框选择若干对象并同时移动它们(但作为单个对象),或将对象进行分组并作为单一对象进行移动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal