排列选项

下表显示了
排列
菜单中的选项。
此选项
描述
组合
将几个对象组合到一个组,使其行为类似于单个对象。
取消组合
将对象分离为组件部分。
置于底层
通过将某些对象移动到其他对象后方来堆叠对象。
置于顶层
通过将某些对象移动到其他对象前方来堆叠对象。
左对齐
将对象对齐到最左侧的选定对象。
右对齐
将对象对齐到最右侧的选定对象。
水平居中
将对象对齐到所有选定对象的水平中心。
顶端对齐
将对象对齐到最上边的选定对象。
垂直居中
将对象对齐到所有选定对象的垂直中心。
底端对齐
将对象对齐到最下边的选定对象。
中心点对齐
将对象对齐到所有选定对象的中心。
与网格对齐
将对象对齐到网格。
垂直等距
垂直等距排列对象。
水平等距
水平等距排列对象。
垂直翻转
垂直翻转对象。
水平翻转
水平翻转对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal