等距排列图形对象

排列
菜单中的
垂直等距
和
水平等距
选项可用于移动选定对象,使对象之间的间距相等。您必须至少选择三个对象才能使用以下命令。
Spacing_Objects_Vertically_and_Horizontally
要使对象之间的间距相等:
  1. 在图形画面中选择至少三个对象。
  2. 单击
    排列
    >
    垂直等距
    或
    水平等距
    以对齐对象。
    小贴士:
    垂直等距
    可移动对象,以使各个对象的中心点到其他对象的中心点的垂直距离相等。顶部和底部对象不会移动,但其他对象会上移或下移以使各个对象的中心与其上下相邻对象中心的间距相等。
    水平等距
    可移动对象,以使各个对象的中心点到其他对象的中心点的水平距离相等。
    要对列中的对象进行排列,可粗略地排列对象,选择对象并使用
    居中对齐
    ,然后使用
    垂直等距
    来精确排列对象。对于水平线,请使用
    垂直居中
    ,然后选择
    水平等距
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal