创建圆角矩形或正方形对象

使用圆角矩形工具来绘制带圆角的矩形和方形。
要创建圆角矩形或正方形对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 圆角矩形
    ,或从工具箱中拖动 Rounded Rectangle tool。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可绘制圆角正方形。
  3. 要更改圆角的角度,可单击并拖放对象内部显示的单手柄,直到对象变成所需的形状。
  4. 双击矩形,可打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定圆角矩形的显示外观。
  6. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    要在创建对象后更改圆度,可右键单击对象,然后选择
    编辑
    。单手柄将出现在对象中。
    由于 Windows 限制,无法旋转圆角矩形和圆角方形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal