创建矩形或方形对象

使用矩形工具来绘制矩形和正方形。
小贴士:
矩形和方形是特殊的多边形,因此,它们的属性对话框与多边形对象的属性对话框相同。
要创建矩形或正方形对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 矩形
    ,或从工具箱中拖动 Rectangle tool。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可绘制正方形。
  3. 双击对象,可打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定矩形的显示外观。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal