创建文本对象

使用文本工具可绘制文本对象,以用于画面中的标记或指令。
要创建文本对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 文本
    ,或从工具箱中拖动 Image tool。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
    文本属性
    对话框将打开。
  3. 输入文本并指定选项。
    小贴士:
    • 要将光标移至文本的下一行,请按
      Enter
      。
    • 要在文本中使用嵌入式变量,请单击
      插入变量
      。
    • 要创建另一个文本对象,请移动到绘制区域中的空白点,单击并拖放以创建另一个文本对象。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal