创建一个徒手画对象

使用徒手画工具绘制形状与在纸上用笔绘制一样。
要创建徒手画对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象
    >
    绘图 > 徒手画
    ,或从工具箱中拖动 Freehand。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
  3. 双击对象,可打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定对象的显示外观。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal