创建一个楔形对象

使用楔形工具绘制楔形。楔形是椭圆周长的一段。要创建楔形,首先要绘制一个椭圆或圆,然后对其进行编辑,以形成一个楔形。
要创建楔形对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 楔形
    ,或从工具箱中拖动 Wedge tool。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标,绘制出您所需大小的椭圆形。
    松开鼠标按键时,将出现一组手柄,以便用户调整椭圆的形状。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    的同时拖动鼠标可根据圆形来绘制楔形。
  3. 抓取柄,然后拖动鼠标更改楔形的大小。
    要抓取柄,请将鼠标光标指向它,当箭头变为十字箭头时,单击
    鼠标左键
    。
  4. 双击楔形打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定楔形的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal