创建一个多边形对象

使用多边形工具绘制一系列连接的直线,构成封闭的形状。
创建多边形对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 多边形
    ,或从工具箱中拖动 Polygon tool。
  2. 按住鼠标按钮并拖动鼠标绘制第一条线段。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    的同时拖动鼠标或单击鼠标按键绘制水平或垂直线段。
  3. 要创建下一条线段,将鼠标指向下一条线段的端点,然后单击鼠标左键。
    应用程序自动将最后一个线段连接到第一个线段。继续单击以添加更多线段。
  4. 双击多边形打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定多边形的外观。
    小贴士:
    • 方形和矩形归为特殊形态的多边形,但要使用矩形工具进行创建。
    • 创建仅包含两个点的多边形实际上是创建了一条线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal