创建一个弧对象

使用弧工具绘制弧形。弧形是椭圆周长的一段。要创建弧,首先要绘制一个椭圆或圆,然后对其进行编辑,以形成一个弧形。
创建弧对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 弧
    ,或从工具箱中拖动 ArcTool。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标,绘制出您所需大小的椭圆形。
    松开鼠标按键时,将出现一组手柄,以便用户调整椭圆的形状。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可根据圆形来绘制弧。
  3. 抓取柄,然后拖动鼠标更改弧的大小。
    要抓取柄,将鼠标光标指向它,当箭头变为十字箭头时,单击鼠标左键。
  4. 双击弧以打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定想要的弧外观。
  6. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    • 如果对弧对象应用旋转动画,当在
      PanelView Plus
      系列终端上运行画面时,弧旋转时可能在某点上变为椭圆,但不会影响弧的功能。
    • 由于 Windows CE 操作系统中存在的限制,当显示在
      PanelView Plus
      系列终端上时,在桌面上看起来正常的弧可能会显得不规则。为避免这种情况,请不要使用线宽大于 1 像素的弧。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal