创建一个面板对象

该面板工具用于绘制有边框的矩形和正方形。可以将面板对象设置为在运行时闪烁。面板对象仅支持可视性动画。
要创建面板对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象
    >
    绘图 > 面板
    ,或从工具箱中拖动 Panel。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可绘制正方形面板。
  3. 双击面板,可打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定面板的显示外观。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal