创建线条对象

使用线条工具来绘制直斜线、水平线和垂直线。
要创建线条对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 线条
    ,或从工具箱中拖动 Line。
  2. 按住鼠标按键并拖动鼠标绘制线条。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可绘制水平线或垂直线。
  3. 双击线条,可打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定线条的显示外观。
  5. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    当在
    编辑
    模式中放置线条并向其添加一个点后,该线条会转换为折线对象。如果从具有三个点的折线中移除一个点,则该折线将成为一个直线对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal