创建一个折线对象

使用折线工具绘制一系列连接的直线。
要创建折线对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 折线
    ,或从工具箱中拖动 Polyline tool。
  2. 按住鼠标按钮并拖动鼠标绘制第一条线段。
    小贴士:
    按住
    Ctrl
    的同时拖动鼠标或单击鼠标按键绘制水平或垂直线段。
  3. 要创建下一条线段,将鼠标指向下一条线段的端点,然后单击
    鼠标左键
    。
    对每条线段重复上述操作。
  4. 双击折线打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定折线的外观。
    小贴士:
    • 如果使用折线工具创建有两个端点的对象,将创建直线对象。
    • 如果在编辑折线对象时删除折线的点,直至该对象仅具有两个端点,则折线将转换为直线对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal