创建椭圆或圆形对象

使用椭圆工具来绘制椭圆和圆。
要创建椭圆或圆形对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 绘图 > 椭圆
    ,或从工具箱中拖动 Ellipse。
  2. 按住鼠标按键,沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象,然后释放按键。
    按住
    Ctrl
    时拖动鼠标可绘制圆形
  3. 双击对象,可打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定对象的显示外观。
  5. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    由于 Windows CE 操作系统中存在限制,在 PanelView Plus 系列终端上显示时,桌面上看起来正常的椭圆和圆可能会显得不规则。为避免这种情况,请不要使用线宽大于 1 像素的椭圆。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal