旋转绘图对象

可以旋转所有绘图对象,除圆角矩形、图像和面板。
要绕锚点旋转绘图对象
  1. 从
    对象
    菜单中选择
    旋转
    。光标箭头将附加一个旋转工具图标。
  2. 单击要旋转的对象。对象中间将显示一个小十字圆圈。它将充当旋转对象的锚点。
  3. 要移动旋转锚点,可将光标箭头放在锚点上。光标将变为十字光标,可以将其拖动到新的锚点位置。该位置可以位于对象内部或外部。
  4. 将指针放在对象的边缘上,然后沿要旋转对象的方向拖动鼠标。
  5. 当对象处于所需位置时,释放鼠标按键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal